This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25149-Q1:设计审查

Guru**** 2523130 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25149-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1363104/lm25149-q1-design-review

器件型号:LM25149-Q1

团队成员

我们计划将 LM25149-Q1用作 16.8V 5A  CCCV 充电器。 我已经准备好计算器和 Webench 设计、但有一些疑问、而且快速入门工具和 Webench 的数字都不匹配。 如果我尝试在 webench 上使用快速入门工具值、webench 设计始终失败。 有人可以检查我的文件并清除我的疑问吗? 我可以在私人聊天或电子邮件中共享这些文件。  

谢谢。此致、
N·B·亚伯拉罕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    请将计算器工具发送至我的电子邮件(j-hua@ti.com)进行查看。  

    此致、

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    我已经给您发送了电子邮件。 请检查。

    此致、
    诺尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    只是回答了。

    我将关闭该主题、我们可以继续离线进行故障排除。

    此致、

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    好的。 我也回答了。 请检查