请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM76005 您好、TI 专家
我们收到了一位客户的问询、要求提供降压转换器建议。
客户询问了 LTC3649 (ADI)在其 NAND 存储测试设备中的应用替代方案。
[LTC3649 (ADI)_数据表]
e2e.ti.com/.../LTC3649_2800_ADI_2900_.pdf
所需规格如下:
1) 1) 备选产品必须具有与 LTC3649 (ADI)相同的功能、并且应能正常运行(无需引脚对引脚兼容)。
2) 2) 如果可能、建议使用从外部接收48V 输入的器件。
3) 需要 GaN 模式。
您能推荐一个合适的替代方案吗?
请检查。 谢谢你。