Other Parts Discussed in Thread: CSD16301Q2, TPS552882, CSD15571Q2
主题中讨论的其他器件: CSD15571Q2、CSD16301Q2
您好!
我们正在构建 LED 矩阵显示屏、并使用两个独立的 TPS552882电源。 这两种电源的设计标准如下:
- 白光 LED 电源:输入电压9-15V、输出电压5V、输出电流<4.32A
- 红色 LED 电源:输入电压9-15V、输出电压9.6V、输出电流<1.20A
我们已收到第一个原型 PCBA、但该设计不能按预期运行。 值得注意的是、5V 电源会变得太热以至于无法触摸、并且电路板的输入功率为9W。 我们有分流电阻器用于测量两个 TPS552882电源的输出、因此我断开了这些连接(从而使电源的所有负载下降)、并且仍然测量8.7W 的功耗-并且5V 电源在运行时会继续变热。 我没有热像仪来准确了解能量的去向、但它感觉像是电感器。
我应该注意两个电源上的输出电压是正确的(分别为5V 和9.6V)、我甚至可以在两个电源上施加额外的负载。 输出端的20W 负载仍在4.9V 时测得-但效率仅约为50-60%。
昨天、我们在另一个 PCB 上花了一些时间尝试了不同的东西。 由于我们有两个电源、因此我们尝试在它们之间交换反馈电阻器-当设置为5V 时、9.6V 电源看起来没问题、但变得很热。这项测试并不完全全面、因为我们也没有更改补偿网络。 我们确实尝试了交换电感器、这似乎没有任何效果(尽管我们没有测量输出纹波、仅测量输出电压、我们也没有尝试加载电源)。
在不对设计进行任何更改(即测试下面所示的原理图)的情况下、我们在 Vin (由优质工作台电源供电)上测得2Vpp 纹波。 在如此高的纹波下、我还测量了 EN/UVLO、该值显示出较小的纹波并保持在4V 以上。
我注意到、在对比 WEBENCH 审查我们的设计时、发现我们的 M2 MOSFET 不在替代产品列表中。 对于两个电源、我们在 M1和 M2位置都有 CSD15571Q2、但是我找不到任何有关这些 FET 参数的设计说明。 鉴于我们的电源在低负载条件下无法正常运行、我认为 FET 本身可能不是问题?
在任何情况下、以下是我们的两个电源:


请注意使用来自白光电源的 VCC 和 PG 来启用红色电源的排序。 我们确实怀疑这可能会导致问题、并完全移除了白光电源(FET、SMPS IC 等)以尝试将其消除为原因。 我们能够将红色电源转换为5V (忽略补偿网络变化、并使用4.7uH 电感器)、并证明故障仍然很明显。 我还需要注意的是、我们已将大部分时间用于降压配置的测试。 我们展示了升压模式可以正常工作、但我们没有进行更多的测试。
我们已经订购了一些替代 FET CSD16301Q2、WEBENCH 推荐在 M1和 M2位置使用。 我们还订购了 TPS552882EVM-400K 套件、以便进行进一步的测试和实验。
您能评论一下我们的设计吗? 我无法在 WEBENCH 中仿真设计(似乎不可用?)、我不确定这种故障情况是由什么引起的。
此致、
丹