This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55288:TPS55288输出侧提供外部5V 电源

Guru**** 2533790 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1361903/tps55288-tps55288-output-side-provide-the-external-5v-power-source

器件型号:TPS55288

一个问题、TPS55288输出侧提供外部5V 电源、在输入侧不电压时是否会损坏 IC 功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vic、

    当 Vin 为零伏时、器件处于关断模式。 外部5V 电压不会损坏 IC、但请注意 Vout 的绝对最大额定电压为25V。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Bryce

    请帮助检查原理图, 当输入为12V 时,我将使用 i2c 控制器输出电压9V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vic、

    以下是我的反馈。

    1.在 DC_IN_11网络中加入0402陶瓷电容。
    2.最大额定电压为20V。 确保 DC_in_11网不会超过。
    3.确保 SCL 和 SDA 引脚通过2.2千欧电阻上拉至 VCC。
    4.建议在 SW1和 SW2中添加2.2 Ω(1206封装)+ 330pF RC 缓冲器。
    5.您能否提供 C5130至 C517的零件号? 建议在 C513-C516.B 中使用陶瓷电容器、在 R1146之后放置 C517。
    6.建议在 Vout 引脚上添加一个0402陶瓷电容,并将其紧密地放入芯片中。
    7. R1146的包装是什么? 建议像 EVM 那样添加两个10欧姆电阻器。
    8.输入电压是否会变化?
    9.什么是感应器 Isat?

    此致、

    穆林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.在 DC_IN_11网络中加入0402陶瓷电容。
    [VIC]完成、请参考原理图
    2.最大额定电压为20V。 确保 DC_in_11网不会超过。
    [VIC]完成、请参考原理图
    3.确保 SCL 和 SDA 引脚通过2.2千欧电阻上拉至 VCC。
    [VIC]完成、我将上拉至 DC_IN_11、对吧?
    4.建议在 SW1和 SW2中添加2.2 Ω(1206封装)+ 330pF RC 缓冲器。
    [VIC]  是否没有2.2R 1206电阻器、4R7 1206建议?
    5.您能否提供 C5130至 C517的零件号? 建议在 C513-C516.B 中使用陶瓷电容器、在 R1146之后放置 C517。
    [VIC]完成、请参考原理图
    6.建议在 Vout 引脚上添加一个0402陶瓷电容,并将其紧密地放入芯片中。
    [VIC]我会放1uf/16v mLCC,对吗?
    7. R1146的包装是什么? 建议像 EVM 那样添加两个10欧姆电阻器。
    [VIC]R1146采用1206封装,使用10m Ω 电流传感器电阻
    8.输入电压是否会变化?
    [VIC]kepp 至12V/3A
    9.什么是感应器 Isat?
    [VIC]Isat=13A、IDC=10A

    另一个问题,我将使用 i2c 控制,硬件应该是如何设置? "Vout (FB_INT)"、"COMP"、"LIMIT"、"CDC"、"MODE"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高 Vic,

    1.很抱歉让您困惑、我的意思是在 DC_IN_11网络和输出中添加一个0402 0.1uF/1uF 陶瓷电容器。
    SCL SDA 引脚的最大电压为6V。 连接到 VCC 或3.3V。
    3.可以使用4R7。
    4.电流"limit"、"CDC"、"mode"设置正常。 您会使用内部 FB 还是外部反馈?
    5.在 PD 应用中、建议在电流检测环路中添加两个10 Ω 电阻器来滤除噪声。 请参阅以下 R7和 R9。


    6.关于 COMP 设置,我没有找到输出电容(C513-C518)的部件号或数据表。 以便我可以获得 ESR 和有效电容。
    7、请参考我们的布局指南,并在完成后发送给我们审核。

    此致、

    穆林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个问题、我们需要 TI 示例代码来进行系统 集成、您能提供吗?

    功能为12V/3A 输入和9V/2A 输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.很抱歉让您困惑、我的意思是在 DC_IN_11网络和输出中添加一个0402 0.1uF/1uF 陶瓷电容器。
    [DON] VIC、参考原理图

    SCL SDA 引脚的最大电压为6V。 连接到 VCC 或3.3V。
    [DON] VIC、参考原理图

    3.还可以,用4R7。
    [ VIC ]确定

    4.电流"limit"、"CDC"、"mode"设置正常。 您会使用内部 FB 还是外部反馈?
    [R1144/R1145]I will use external fb, if the fixed output 9V, How to Setting VIC R1144/R1145?

    5.在 PD 应用中、建议在电流检测环路中添加两个10 Ω 电阻器来滤除噪声。 请参阅以下 R7和 R9。
    [DON] VIC、参考原理图

    6.关于 COMP 设置,我没有找到输出电容(C513-C518)的部件号或数据表。 以便我可以获得 ESR 和有效电容。
    [MFG]C513~516:*** VIC 股份有限公司 GRM188R61C106MA73
    c517:附加文件
    C518:Yageo Corporation CC0402KRX5R8BB104

    7、请参考我们的布局指南,并在完成后发送给我们审核。
    [ VIC ]附加文件

     e2e.ti.com/.../C517.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vic、

    R1144=100k Ω、R1145=15.4k Ω。
    2.建议的补偿参数:R1140=15k Ω、C520=15nF、C524=15pF。

    此致、

    穆林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个问题、我们需要 TI 示例代码来进行系统 集成、您能提供吗?

    功能为12V/3A 输入和9V/2A 输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vic、

    抱歉、我们没有示例代码。 电阻器映射如下所示。

    此致、

    穆林