This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25170:热关断时 STAT 引脚闪烁

Guru**** 2390500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1364293/bq25170-stat-pin-blink-when-thermal-shutdown

器件型号:BQ25170

大家好、

当热关断正常时、STAT 引脚是否以1kHz 的频率闪烁与其他错误模式相同?

此致、
转至

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Goto  

    是-- STAT 将以1kHz 的频率闪烁。

    更新--否对于热关断,STAT 引脚闪烁每2秒一次短脉冲。   

    如果您看到的是1kHz、这可能是开路电池条件、即充电和充电完成之间的单元周期。  

    很抱歉出现错误。