请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS73801-SEP 您好、专家!
我注意到了 OPA188中的 表6. TPS73801-SEP SEB 条件和结果汇总 。
输出电压(V)规格在2.5V 时列出、但我认为此规格应为12V、符合上面段落中所述的条件。
有人能确认这次测试的输出电压是12V 吗?
谢谢!
此致、
吉姆 B
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、专家!
我注意到了 OPA188中的 表6. TPS73801-SEP SEB 条件和结果汇总 。
输出电压(V)规格在2.5V 时列出、但我认为此规格应为12V、符合上面段落中所述的条件。
有人能确认这次测试的输出电压是12V 吗?
谢谢!
此致、
吉姆 B