This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25170:输出 V 精度和 VSET 电阻容差

Guru**** 2390710 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1364289/bq25170-output-v-accuracy-and-vset-resistor-tolerance

器件型号:BQ25170

大家好、

使用容差为+/- 1%的 VSET 电阻器时、输出 V 的精度为+/- 0.8%。
如果将此电阻器更改为容差+/- 0.1%一、输出 V 的精度会提高吗?

此致、
转至

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Goto

    VSET 电阻与输出 V 容差间的关系、它们是独立的。  更严格的容差 VSET R 不会增加输出 V 容差。   

    在启动时读取 VSET 电阻器、即产生所测量电压的电流脉冲。 电压将对应于8个预设电压中的1个。

    更像是一个数字或箱系统、而不是很多模拟。