This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951:相移全桥初级峰值电流过高

Guru**** 2797695 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28951, UCC27714

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1352618/ucc28951-phase-shifted-full-bridge-primary-peak-current-so-high

器件型号:UCC28951
主题中讨论的其他器件: UCC27714

TI 人很好

客户使用 UCC28951在 2kV/2000W 上构建相移全桥电源。

交流/直流级输入电压仅为30V 时。 变压器的初级电流已经是50A 峰峰值。

(电源的输出用于为33uF/2200V 的高压电容器充电)。

你能给我们一些建议吗? 让我们了解导致此高电流峰值的原因。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    似乎您的逐周期峰值电流限制设置不正确。

    以下链接将为您提供应用手册、该应用手册介绍了使用 UCC28951的 PSFB 分步设计过程。

    有一个链接会显示 Excel 设计文件。  您和客户可以使用它来审查设计并正确设置电流检测和逐周期峰值电流限制。

    https://www.ti.com/lit/pdf/slua560

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、您好

    在 ucc28951数据表中、 我们是否对 EA+的电压范围有要求? 它的电压值是否会影响工作的占空比?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    玉溪市

    误差放大器输出的范围为0.25V 至4.25V。 误差放大器的两个同相输入中的较低者为主导输入、并设置占空比、在该占空比下、误差放大器的输出信号与 PWM 比较器输入端的内部斜坡进行比较。

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还请确定如何 设置 ucc28951芯片 EA+的电压范围。 根据您的参考设计案例、该电压值为2.5V。 客户不知道是否有任何特殊要求。 EA+端的设置电压是否对电路占空比产生影响? 如何影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    整个误差放大器模块可用于闭合反馈环路以控制 Vout。 有关详细信息、请参阅第7.2节的方框图和数据表第一页的应用图。  

    VSENSE 引脚馈送到 EA-(通过电阻分压器)、用户可以设置适当的1、2、3、4值、以确定 EA+上的基准电压。 EA 引脚上的电压范围应为0.25至4.25V。 建议将其设置为2.5V、但不是强制性的。  

    在正常运行期间、通过误差放大器网络的 Vsense 会启用/禁用内部 PWM 信号、从而导致 IC 输出的占空比。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 人很好

    有几件事可以帮助确认此 PSFB 全桥电源:


    如何通过芯片外设参数修改 UCC28951的工作占空比。


    我们目前使用的 UCC28951+UCC27714的全桥驱动方案存在风险、并且 UCC27714发生了几次 HB-HS 击穿故障。 请推荐经过验证的驱动方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    玉溪市

    我不确定您对 UCC28951有何疑问。 如果您需要 UCC27714或其他高侧驱动器方面的帮助、请为 UCC27714创建另一个线程、由合适的团队来解决。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,宁

    客户想要检查:

    如何通过芯片外围电路修改 UCC28951的工作占空比。

     UCC28951 占空比的实用工具。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    玉溪市

    占空比由负载条件决定。 有关反馈环路设计、请参阅数据表中的"8.2.2.10.1电压环路补偿建议"章节: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ucc28951.pdf

    此致、