This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:压摆率的最小值和 tSET 的最大值

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1348395/tps2121-minimum-value-of-slew-rate-and-maximum-value-of-tset

器件型号:TPS2121

您好!

数据表中的表9-1中的压摆率最小值和 tSET 的最大值是多少?

我想知道 CSS=0.1uF、1uF 和10uF 条件下 TON 的最大值。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、平林山市、

    未为此器件指定压摆率和 tSET 的最小值/最大值、因此我们无法保证 TON 的最大值。

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    我还有两个问题。

    1.实际测量评估板时、tSET 和 VOUT 上升时间相似。
    认为更改 CSS 值所花费的时间大约相同是正确的吗?

    2.是否有任何参考数据,如设计目标值的变化或实际测量值的变化?


    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、平林山市、

    1.是的、我认为 tSET 和 VOUT 上升时间在各个 Css 值之间应该相似。

    2.遗憾的是,我们没有在数据表中发布任何 tSET 数据。

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    我知道 tSET 没有发布在数据表中。
    考虑到变化、设计一个约为表9-1中值五倍的上升序列是否合理?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、平林山市、

    是的、 表9-1中的值5倍应该足以应对变化。

    谢谢。

    帕特里克