This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3842:降压转换器中的电感器极点斜率计算

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3842

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1362707/uc3842-slope-calculation-for-inductor-pole-in-buck-converter

器件型号:UC3842

您好、TI E2E:

我正在使用 UC3842以电流控制模式控制降压转换器、

我正在使用 SLUP340设计反馈补偿器  

需要我计算升压转换器的电感器引起的 WL、即极点。  

对于我的第一个设计、我不打算使用斜率补偿、如何处理 SLUP340 (见下文所附的屏幕截图)中提到的计算 WL 的过程?

输入电压= 42-54V

Vo = 12V

Io=5A

L=200 μ H

C=60 μ F

RESR = 20m Ω。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您也可以考虑 了解并应用电流模式控制理论 、还 可以下载并试用 TI Power Stage Designer、它具有内置控制环路建模工具、您可以使用该工具来与您的计算模型进行比较。

    史蒂夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steven、

    我确实有你们所提到的两件事。

    我将模型与 TI 功率级计算器进行比较、但模型的幅度不匹配、但形状匹配。 (我正在使用 MATLAB 生成波特图)

    我知道这样做的根本原因是、我不知道模型所使用的电流、分流、增益的值、这些值会影响 AVM 和 Rcomp、Ccomp 的计算。 请参阅 SLUP340。

    因此、在回顾我的 MATLAB 代码以生成波特图时、我遇到了我的初始查询。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果模型结果的形状(频率断点)与 TI Power Stage Designer 结果的形状相同、但幅度不匹配、这将是一个良好的开始。 您的模型可能会有一定的增益项偏差。 您可能会利用自己的结果来匹配 TI Power Stage Designer 结果、然后您将知道模型中缺少了多少增益。 另外、不要忘记在 PWM 中包含电流检测增益项以及由外部电阻器(Ri)、CS XFMR 或您用来检测电流和采样的任何方法产生的 CS 增益。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!  

    我的确包含了电流增益项。

    我确实得到了功率级 Rout、Cout 极点与 TI 的极点相同、也得到了 Resr 和 Cout 的零点。

    我想进一步了解的唯一一点是、该模型中需要包含电感器的高频极点。

    我知道、它是高频极点、实际上对控制不会有太大影响。 但我很好奇如何针对设计计算该参数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    本应用手册介绍了如何计算 WL、并如何将其分解为传递函数。 因此、请确保您的问题具体说明方程式中您不确定如何操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不想在第一次设计迭代中包含斜率补偿可否忽略 WL?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果不使用斜率补偿、则可以忽略 WL。