This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5430:TPS5430+TPS55340

Guru**** 2508515 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55340, TPS5430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1363945/tps5430-tps5430-tps55340

器件型号:TPS5430
主题中讨论的其他器件:TPS55340

e2e.ti.com/.../TPS55340_2B00_TPS5430.pdf_5F00_bin

大家好、我的客户想要评估 TPS55340+TPS5430、您能帮助我们了解一下 SCH 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好!

    对于 TPS5430、将一些 VIN 电容器连接到全局接地、将某些连接到器件接地(-VIN VOUT)。

    对于 VSNS、连接时应像下图中连接的 FB 一样。

    对于 TPS55340、我将邀请其他团队的专家进行评论。

    谢谢。
    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Andrew

    我的客户希望通过 TPS5430提供从-1.5V 到-18V 的输出、他们使用24V 输入、最大电压差为42V、 超过了我们的36V 规格。 这会带来风险吗? 它们是否能够在该电路中使用12V VIN?

    TPS55340的器件、我是否会从电子邮件中获得意见? 或 e2e?  

    Br  

    京国市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好!

    TPS55340从我这边看也可以、但是您可以将穿越频率设置得稍微高一点以进行补偿。

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好!

    是的、如果可能、我不会超过建议的36V 电压。 该器件的绝对最大值为40V、因此如果 VIN 变为22V、有时可能没问题。 但是、反相降压/升压电路上通常会有开关节点尖峰、这些尖峰会超过我们的器件电压额定值、因此请谨慎研究此处。

    对于反馈电阻器、请确保其加电如下所示:

    谢谢。

    安德鲁