This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:bq35100器件是否已经过预校准? 即:客户收到产品前、是否已由 TI 校准。

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1362809/bq35100-is-the-bq35100-device-pre-calibrated-ie-is-it-calbrated-by-ti-prior-to-the-customer-receiving-it

器件型号:BQ35100
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

bq35100器件是否已经过预校准? 即:客户收到之前是否已由 TI 校准?

我们只需要在 ACC 模式下使用器件。 因此、如果可以跳过校准、最好知道这一点。 数据表中的文档使我相信这是这样的、但我不确定:

8.2.2.1电量监测的准备工作
在准备好测量锂原电池之前、基于 BQ35100器件的电路需要执行几个步骤、
如下所示:
1.通过高于 VREGIN 2.7V 的 BAT 引脚电源为器件供电。
2.通过将 GE 引脚拉至高于 VIH (GE)、2.65V 的电源来为器件加电。
3.使用 BQStudio 校准器件。 在 ACC 模式下(GMSEL = 0x0)校准器件、 此标准与
该器件从 TI 发货的状态。 BQ35100 EVM 用户指南详细介绍了 BQStudio 软件
和"Calibration"选项卡操作。
4.使用 BQStudio 更新化合物 ID。 "Chemistry"选项卡允许对
所使用电芯的相应化合物 ID。
5.在校准和化合物 ID 编程完成后重置器件。 为此、请切换 GE
引脚低电平、然后返回高电平、或使用 BQStudio 中的"Reset"命令。
通过这些步骤完成下一个配置阶段、并且使用由哪个电量监测模式决定
不是必须使用的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您需要校准电量监测计。

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    传感器校准。