This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25629:还需要 BQ25629的 Linux 驱动程序

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25629, BQ25620, BQ25622

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1362782/bq25629-also-need-linux-driver-for-bq25629

器件型号:BQ25629
主题中讨论的其他器件: BQ25620BQ25622

需要针对 BQ25629的 Linux 内核驱动程序。  可以发送电子邮件至 dennis@brooksee.com

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    立即给您发送电子邮件。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您接收到文件。  bq2562x_charger.c 文件中、兼容性表包含:
     BQ25620
     BQ25622

    哪一个更适合 BS25629?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    BQ25620更接近 BQ25629。 示例驱动程序仅供参考。 请对您的定制设计进行必要更改。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、如果有任何差异、我会将25620寄存器复制到25629结构中、并进行相应的更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    太棒了! 该线程被认为已解并关闭。

    谢谢。