This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25628:BQ25268

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1363376/bq25628-bq25268

器件型号:BQ25628

VSYS 是否可以设置为4.15V?

应用图显示了其 CAN、如数据表第一页所示(随附)所示。

但表中的 Vsysmin 显示的范围:2560mV-3840mV (20h-30h)。

是否存在 Vsysmax 范围?

我们需要设置 VSYS = 4.15V。 这是可行的吗? 或者 TI 在数据表的应用图中有一个拼写错误。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Minimal_System_Voltage 设置(REGx0E)的最大设置为3840mV。

    参考 d/s 上的8.3.4.1窄 VDC 架构、当电池电压上升到最低系统电压以上时、BATFET 将完全导通。 当电池充电被禁用并且 VBAT 高于最小系统电压设置、或者充电被终止时、系统被稳定在电池电压之上50mV (典型值)。 由于电池电压也许达到4.80V 最大值、SYS 电压也许为4.80V+50mV=4.85V。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Ning。

    但您没有回答我的问题。

    我们需要设置 VSYS = 4.15V。 这是可行的吗?

    如果是、如何将其设置为 VSYS = 4.15V?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    用户无法将  Minimal_System_Voltage 设置设为4.15V。

    谢谢。