This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138128A:用于电流模式控制直流/直流电源的最大可高速缓冲频率

Guru**** 2380130 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1362206/ucd3138128a-maximum-frequency-acheivable-for-a-current-mode-control-dc-dc-power-supply

器件型号:UCD3138128A

您好!

在直流/直流全桥电源拓扑中、电流模式控制的最大可高速缓冲频率是多少 ?

如果初级侧的电流检测信号在1MHz 或连接到 EA2+/-输入的2MHz 上,UCD 内是否可以使用峰值电流模式控制(斜率补偿的斜升)?

您认为 EA ADC 模块以最大16MSps 的采样频率进行采样,CS 的频率限制是多少?

谢谢  

最尊重

交流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果是平均电流模式控制、则2MHz 的滤波速度可达45g。

    如果是 PCM、则受电流信号的限制。 通常、500kHz 没有问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    其他问题:

    EA2模块的"峰值电流模式控制比较器"是否可与2MHz 处的电流感测信号(假设我们使用平均 CMC)进行操作以用于初级侧的峰值电流检测/保护?

    我们是否还需要将电流感应信号连接到 UNADX (例如 AD4)输入以进入 CS 并进入模拟比较器?

    还是使用外部 高速比较器进行"峰值电流检测",并将其连接到 I/O (和 WITO)?

    安托万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 PCM 而言、2MHz 似乎太快。 ACOMP 速度为50ns。 我们 还没有这么快尝试过。

    ADC 比较器与 PCM 无需进行其他连接。

    您需要2MHz 用于哪些应用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此应用是一个全桥直流/直流转换器 、其中 GaN FET 的每个运行于1MHz、因此电流感测信号频率(基波)是2MHz 测量每个桥臂的电流。

    您是否认为 使用平均 CMC 并将附加的外部比较器通过电缆连接到 UCD 的 I/O (仅用于一次侧的峰值过流检测)的解决方案是可行的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为这是不可能的。