This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543B25:TPS543B25如何增加增益

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS543B25

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1361798/tps543b25-tps543b25-how-to-increase-gain

器件型号:TPS543B25

TPS543B25芯片 如何增加增益-文件包含波特图像、问题是增益通过穿越 频率并且波形变得平坦。 .e2e.ti.com/.../TPS543B25-LOOP.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、您好!

    您能帮助翻译成英文版本并再次上传、以便我们的团队可以查看。

    Han、FAE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TPS543B25-Loop-test.docxi已翻译

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于内部补偿器件、唯一的旋钮是反馈环路中的斜率设置、输出 L 和输出 C 以及 Cff。  

    由于220nH 提供相位、330nH 提供增益裕度、已测试250nH 至270nH 来检查增益和相位。   

    控制环路将保持稳定、相位裕度大于45度。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的支持! 我的客户实际上是在谈论增益裕度。 要求增益裕度>10dB。 我们想知道为什么它看起来像交叉频率后的右半零点-增益变得平坦且相位大量减小? 或者您认为它实际上是一个左半平面零点。

    穿越频率看起来有点高、您认为或许可以降低穿越频率吗? 您建议如何更改 L/C/斜坡。

    谢谢。

    韩语  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    测试结果2和3看起来很好。   案例1的测试结果看起来可疑、并且看起来像是测量或设置错误。   该相位在140kHz 后下降、以至于看起来不是控制环路。   极点在20个十倍频程内的总漂移应为-90度。   在2个十进制数中加倍-180度。   

    我看到50度的漂移从140kHz 到380kHz、这不能是实际的。   我将重新获取此数据并检查 SW 节点、确保在此测量期间 SW 节点有抖动、但未出现最大占空比、最小导通时间或触发电流限制。  

    如果注入信号过大、并导致最小导通时间或电流限制控制环路、则测量没有意义。   

    此外、如果注入信号太小、测试仪器可能难以将信号与噪声区分开来。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果使用 TPS543B25,当 I test loop 时,如果输出电压为0.8V 到1.4V, loop 设备的源电平 如何设置? 设置适当的量? IMY 设置 为-15dBm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    源级别不是可在所有系统中正常工作的通用设置、PCB 布局和 BOM 是不同的等。  

    根据我的经验、需要对接收器接地连接(安静接地)的电平和位置进行实验才能产生良好的结果。  

    将输入到环路中时、对 SW 节点进行监控。   当注入信号并获得良好结果时、SW 节点应具有抖动但不会达到以下任何限值:HS 或 LS 电流限值、导通时间、关断时间、占空比等。    

    在图像中、所选源级别是恒定的。   恒定设置将在整个频率范围内注入一个固定的电平。

    请考虑使用变量设置。    通过变量设置、可以定义一个形状的水平。   经过整形的电平允许 在整个频率范围内设置输出电平。    我已经成功地在低频时实现了更大的信号(100Hz 时为3dB)、而在高频时实现了更小的信号(100kHz 时为-24dB)。   此外、在某些板上、我必须对注入信号使用10:1的衰减器才能获得结果。