This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC20520:UCC20520

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC20520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1363486/ucc20520-ucc20520

器件型号:UCC20520

如果禁用输入具有快速转换、有时两个输出都变为高电平、这当然会导致短路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francesc:

    感谢您联系 E2E。

    禁用引脚上的快速瞬变可能耦合到输入信号中。

    我们通常建议使用一个与禁用下拉电阻器并联的电容器。 请告诉我、这是否对该问题有所帮助。

    此致、

    广木市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如您建议的那样、UCC20520的工作状况良好、问题在于 PCB 设计不良、并且噪声耦合到输入中。 顺便说一下、这是一个非常好的栅极驱动器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的深入了解!

    如果您有任何其他问题、可以在下方提出。

    此致!

    广木市