This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:考察 DELAB、DELCD 引脚的等效电路或功能方框图

Guru**** 2810915 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28950, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1359333/ucc28950-equivalent-circuit-or-functional-block-diagram-looking-into-delab-delcd-pin

器件型号:UCC28950
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

您好!

我要求提供一个 考察 DELAB 或 DELCD 引脚的等效电路或功能方框图。  我需要缩短重负载下的死区时间以提高效率、同时增加轻负载下的死区时间以实现 ZVS。  我已经在使用可调延迟、这很有帮助、但不允许我在所需的范围内实现上述目标。

我的目标是在重负载下降低连接到 DELCD 引脚的电阻的有效值(如 UCC28950控制器所见)...我希望通过一张功能图来查看 DELCD 引脚、可以帮助我确定实现该目的的方法。

欢迎提出任何建议。

谢谢!

N·阿格拉瓦尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nitish,

    如果我理解正确、您希望在不同的负载条件下从 DELCD 引脚灌入/拉取额外的电流、从而具有更大的死区时间范围、对吗? 请确认。

    您可以通过增大 Ra 与 Rahi 之比来调整 Ka 值。 Ka 的最大值为1、它将为您提供与负载成正比的 CS 引脚电压的更多权重。

    我不确定您的应用中的典型 CS 电压。 您还可以考虑在正常运行时增加 CS 电压而不触发保护。 理论上、在轻负载和满载之间死区时间的最大比率为11:1。 在实际应用中、该比率为一位数。

    请记住、CS 电压也会影响自适应延迟等其他设置、因此请小心调整。

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning:

    感谢您的答复。  您的理解是正确的、我希望 在不同的负载条件下从 DELCD 引脚灌入或拉取额外的电流、以便具有更大的死区时间范围。  更具体地说、我想降低 UCC28950控制器在满载时连接到 DELCD 引脚的电阻。

    我已经尝试调整 KA 值。  我已经将满负载时的 CS 电压增大了……达到~1.8V 峰值……我想在2V 以下留出一些余量。  问题是 KA 值的调整也会影响 AB 腿...我不想影响它。  因此、我要调整连接到 DELCD 引脚的阻抗。

    如果您对如何做到这一点有任何建议,我将不胜感激。  另外、如果我可以看到 在 DELCD 引脚上查看功能方框图或电路、它将帮助我找到一种方法、让控制器在满载时连接到 DELCD 与空载相比更低的电阻。

    此致、

    尼希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nitish,

    我们将不得不进行内部讨论、然后就我们可以在内部块上分享的内容与您联系。  

    我看到你们在调谐 Ka 和 CS 上的房间都用完了。 您能提供有关系统挑战的更多详细信息吗? 我知道您想要提高效率、但可能还有其他方法可以做。 您能否也分享原理图?

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning:

    感谢您愿意在内部讨论我们的请求。  请在下面找到下面介绍的系统难题的详细信息:

    - 满载时、CD 桥臂死区时间= 275ns (需要将此值减少到125ns 以提高满载时的效率)。

    - 轻载, CD 桥臂死区时间= 620ns   (需要将该值增加到700ns 以防止轻载时的硬开关)。

    - 满载、AB 桥臂死区时间= 120ns (希望保持此状态)。

    - 轻负载、AB 桥臂死区时间= 260ns   (希望保持此状态)。

    - R_AB = 13k Ω(连接在 DELAB 引脚和 GND 之间)。

    - R_CD = 30.5k Ω (连接在 DELCD 引脚和 GND 之间)。

    - RA = 3.32千欧、RAHI = 12千欧、因此 KA = 0.2167 (RAHI 连接到 CS 引脚、而 RA 和 RAHI 之间的结点连接到 ADEL 引脚、如 slusa16d 的图45所示)。

    - CS (满负载)= 1.8Vpeak;CS (1A 轻负载)= 0.065Vpeak

    我希望上面的内容能为您提供有关 UCC28950控制器相关引脚相关原理图元件的所需详细信息。

    我们非常感谢您的帮助。

    此致、

    N·阿格拉瓦尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    似乎您正在尝试采用自适应延迟方法。  是这样吗?

    如果 您使用这种技术是试错、用于尝试消除初级侧上的体二极管导通损耗。  这个改进会涉及很多试错、直到时间完全正确为止。  大多数设计人员使用固定延迟方法、因为这种方法 更容易获得并且消除了自适应延迟设计中涉及的所有试验误差。  另外、在高电压输入设计中、与采用全桥方法获得的 ZVS 相比、体二极管导通改进程度并不大。  还有95%采用固定延迟方法的客户设计。

    以下链接将带您进入某个应用、该应用并未显示如何使用固定延迟方法在完全移相的情况下使用 UCC28950。  内部甚至还有一个 Excel 设计工具、可帮助您完成设计过程。  

    https://www.ti.com/lit/pdf/slua560

    此致、

    迈克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:  

    感谢您的答复。  我们使用自适应延迟方法。  在最大程度地减小满载条件下的初级侧体二极管导通时、效率显著提高。

    我们已经尝试了固定延迟方法。  如果我们使用固定延迟尽可能降低满载条件下的初级侧体二极管导通损耗、则会在轻负载条件下损失 ZVS、从而导致初级侧和次级侧出现高 Vds 过冲...这对我们来说是个问题。

    我们梳理了应用手册 slua560……但没有银色项目符号来解决上述问题。   这就是为什么我们需要另一个控制杆来解决我详细描述的问题。

    您是否愿意在 DELAB 和 DELCD 引脚中共用功能等效电路?  它们看起来是电压源还是电流源?  它们上相对于 ADEL 电压的电压是多少?  我们正在寻找如何对它们建模。

    本质上、我们需要 在 DELAB 或 DELCD 与 GND 之间连接一个有效的"可变电阻器"、这在 UCC28950 DELAB、DELCD 控制器引脚中会出现这样的情况:在轻负载时电阻更高、而在满载时电阻更低。  仅供参考、这不是一个科学实验...这涉及到大量此零件。

    我们非常感谢您对此提供的帮助。

    此致、

    N·阿格拉瓦尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    或许可以使用数据表中的这些特性曲线来尝试设置时序。  我把它们放在下面。  

    对于一种确实需要多大延迟的情况、请使用13千欧的 RAB。  然后、针对最接近您所需值的曲线调整 KA 比率。

    对于腿部专家组 CD、您将使用90千欧、并将 KA 比调整为接近您需要的曲线。

    此致、

    迈克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    我已经尝试过使用这些曲线。  设置 RAB = 13k 和 RCD = 90k 没有帮助、因为我们在满载时需要 AB 和 CD 桥臂相同的延迟(120ns)、但在轻负载时这些桥臂需要截然不同的延迟、AB 为260ns、而 CD 则需要700ns。

    此致、

    尼希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于反射输出电流提供额外的能量来实现 ZVS、因此 CD 桥臂通常比 AB 桥臂更快地实现 ZVS。

    您所报告的情况与应有的情况相反。  您能仔细检查一下吗?  

    你可以通过增加 Ls 的大小来减少延迟时间、以帮助另一个桥臂上更快地实现 ZVS、较慢地实现 ZVS。

    请注意、两个开关节点上的谐振回路频率是相同的。  唯一不同的是转换开关节点的能量。  

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您的答复。  对于轻负载、我所报告的是我们在系统中实际看到的...我们已对此进行了多次检查。

    出于这个原因、为了减少那个桥臂上的振荡频率、我们必须在 AB 桥臂上增加开关节点电容。

    我们不能随意更改 Ls 的大小。

    鉴于我们看到的情况、我们可以通过   在 DELCD 和 GND 之间连接一个有效的"可变电阻器"来解决我们的问题、这在 DELCD 控制器引脚中看起来将具有较高的轻负载电阻、而在满载时具有较低的电阻。

    您能帮助我们了解 DELCD 引脚相对于 ADEL 的功能行为吗?   它看起来是电压源还是电流源?  它上相对于 ADEL 电压的电压是多少?  我们正在研究如何对其进行有效建模、以便在 DELCD 和 GND 之间连接一个简单的电路、实现上述"可变电阻"。

    此致、

    尼希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询已收到、正在审核中。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据表中的时序公式应显示延迟如何随 ADEL、DELCD 和 DEL AB 的变化而变化。  我明白、由于开关节点上的 dV/dt 不同、设置延迟时间很难、并且需要大量试错。

    我在这里做了一个你有这种承诺的想法。  这是为了调整开关节点电容以更改谐振频率。  由于这是谐振能量、因此不会计算为损耗。  您可能希望查看是否使开关节点行为具有类似的 dV/dt、然后您可以使用相同的时序。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    您能否满足我的要求、提供 DELCD 引脚的功能行为?  具体而言、"是 电压源还是电流源?  它上相对于 ADEL 电压的电压是多少?"。  我们正在研究如何对其进行有效建模。

    此致、

    尼希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询已收到、正在审核中。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经和 IC 设计团队讨论过这个问题、我们没有详细的方框图可以跟您分享。

    但是、ADEL 和 ADELAB/CD 引脚会对内部电流镜进行编程。  ADEL 电压通过内部缓冲器传递到 ADELAB/CD 引脚。

    利用这些信息、您可以表征接通延迟与基于 ADEL 电压的 ADELAB/CD 引脚上的电压之间的关系。

    此致、

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了使此处更加清晰、您只能从 DELCD 引脚灌入电流以降低"有效"电阻、但不能向 DELCD 引脚注入电流。

    正如 Mike 建议的那样、您可以测量 DELCD 引脚电压并观察死区时间变化、从而调整有源电路。  

    我不建议触按 ADEL 引脚、因为它链接到其他设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、您好!

    您是否说 DELAB、DELCD 引脚上显示了 ADEL 引脚电压?  您或您的 IC 团队能否告诉我们这些引脚的拉电流限制?

    此致、

    尼希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike / Ning:

    我错过了 Ning 的消息读数。

    关于我之前几分钟前的消息、还请告知 DELAB、DELCD 引脚上是否出现 ADEL 引脚电压的副本。  或者、它是被偏移了一个特定的值、还是出现在 DELCD 引脚上的 ADEL 引脚的平均值?  我当然可以尝试测量 DELCD 引脚电压、但它也会帮助您获取输入。

    在我之前的消息中、我使用了术语"采购"功能...而宁使用了"灌入"。  我的意思是、流入外部电阻器的电流接地、这就是 Ning 的意思。

    此致、

    尼希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nitish,

    否、ADEL 未从电路的角度连接到 DELAB。 您可以保持 Adel 设置不变、因为它 也会影响 AB 腿。 只需关注 DELCD 引脚设置。 不管怎样、处理一个变量可能更容易。

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning:

    我知道 ADEL 未连接到 DELAB / DELCD 引脚。  您能回答我的具体问题吗?

    (1) DELAB、DELCD 引脚上是否出现与 ADEL 引脚电压类似的电压、还是平均值?

    (2) DELAB 或 DELCD 引脚上显示的 ADEL 电压版本是否发生一定的移位(直流偏移)?

    此致、

    尼希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、除上述两个问题外、还请回答以下第三个问题:

    (3) DELCD (或 DELAB)引脚安全地"灌入"到与其相连的接地外部电阻器的最大额定电流是多少?

    此致、

    尼希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nitish,

    对您的问题的回答:

    1) 1)否

    2) 2)否

    3)您可以在从 DELCD 引脚灌入电流的同时测量 DELCD 引脚电压、只要有效电阻大于13k Ω、就应该没有问题。 假设无源电阻器是90千欧、有源电阻器电路可以为您提供7倍的动态范围、在我看来已经足够了。

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning:

    谢谢你。  我将检查 DELCD 引脚上的电压。

    尼希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ning / Mike、您好!

    我已经尝试测量 DELCD 引脚上的电压。  该节点非常敏感、我在尝试使用高输入阻抗电压表 (10M Ω)测量电压平均值的同时毁坏了转换器。  在单元爆炸之前,我设法得到一些读数,但他们跳了整个地方。

    DELCD 引脚功能关注从该引脚流出到外部电阻器中的平均电流、还是关注该引脚上电流波形的峰值?

    此致、

    N·阿格拉瓦尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DELCD 和 DELAB 应该跟踪 ADEL 引脚。  我不知道为什么在它上面放一个电压表会导致它爆炸。  甚至为什么并联10千欧会是个问题。  但是、如果您有耦合到电压表电缆的东西在这些引脚上注入信号、则会导致问题。

    如果要评估这些引脚、请尝试使用示波器探头、并将示波器接地端尽可能靠近 UCC28950接地端。  此外、确保示波器探头线不会跨越可能检测到 EMI 的任何物体。  将示波器探头置于变压器上可以实现此目的、甚至可以与设计中的高电流路径并联。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    DELCD 引脚功能关注从该引脚流出到外部电阻器中的平均电流、还是关注该引脚上电流波形的峰值?

    此致、

    尼希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nitish,

    请给我们几天时间联系您。

    同时、我们不建议将万用表探头物理放置在 IC 引脚上、因为附近的引脚意外短路的风险很高。 始终建议使用示波器来测量信号、尤其是在开关期间。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ADEL 引脚根据峰值电压而不是平均电压进行设置。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、您好!

    我的问题不是关于 Adel 引脚。  您能否说明  DELCD 引脚功能是关注从该引脚流入外部电阻器的平均电流、还是关注该引脚上电流波形的峰值?

    此致、

    N·阿格拉瓦尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询正在审查中、我会很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    时序根据占空比终止时 DELCD 引脚输出的电流进行设置。

    这在每个开关周期中发生。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您的答复。  根据您的回复、我知道当占空比终止时从 DELCD 引脚流出 的电流值为 usede2e.ti.com/.../slum277a_5F00_ADEL_5F00_tied_5F00_to_5F00_CS.TSC、用于设置死区时间。

    将 tsc 引脚连接到 CS 引脚后、运行 TINA-TI 仿真文件 slum277a.ADEL。  它显示了 DELCD 引脚(ADEL 连接到 CS)上存在的直流电压值。   仿真结果似乎不正确。  您能确认吗?

    此致、

    尼希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询正在审查中、我会很快回复您。

    此致、