This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256404:电源管理论坛

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256404

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1363835/ucc256404-power-management-forum

器件型号:UCC256404

您好、TI 团队

我对 UCC256404 LLC 控制器有疑问  

1.如果我对半桥 LLC 使用电容器分裂方法、并且由于其容差、拆分电容器的上半部分和下半部分电压将具有不同的值(假设顶部电容器上为210V、底部电容器上为190V)、变压器磁通会漂移并饱和吗? LLC 是否会正常运行?

2.如果我按照 UCC256404 IC 的第46页进行配置连接、为了避免分裂电容的变化、除了 在启动期间变压器饱和之外是否有任何问题?

谢谢

此致

拉哈马杜拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询正在审查中、我会很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1. 我认为即使电容由于容差而轻微不匹配、该节点的直流电压也大约为输入电压的一半。

       >如果您有一个 SR 电容器,谐振电容器上的直流电压将是输入电压的一半。  这样做的原因是该节点实际上是         与开关节点相比、LC 滤波器的输出较低。

       >这两个电容器的优点是

        a:每个电容中的 RMS 电流较低。

        b:在开关开始之前、先对磁化电感和谐振电容器之间连接处的电压进行预充电。  这样可加快

          失败。

    2. 如果您根据数据表中的建议以及上述配置,则不应该出现变压器饱和。

    此致、