This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82673:ISD 电流问题

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS82673, TPS82671
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1362796/tps82673-isd-current-issue

器件型号:TPS82673
主题中讨论的其他器件: TPS82671

如果-50 ℃ 在固定25 °C 条件下 Vin 范围为3.6-4V、EN=1.2、温度为0Vin:
Tps82673:1.8V 的大约 ISD 输出是多少?
Tps82671:1.26V 的大约 ISD 输出是什么?
这种 ISD 主要受温度或输入电压范围的影响吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果温度数据难以确认、我们可以指定仅查看25度范围、而不考虑0-50范围内的 Isd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您使用 E2E、

    您可以在数据表中找到该值。

    此 ISD 是否主要受温度或输入电压范围影响?

    温度有主要影响。

    谢谢。此致、

    Moheddin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经看到您很久以前提供给我的数据了。 我需要的是基于我的条件的准确数据、而不是范围值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    任何更新?谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    这是一款非常旧的器件、不幸的是、 我找不到与条件相关的准确数据。

    谢谢。此致、

    Moheddin。