This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5155:在隔离式双路输出直流到直流转换器中、一个输出不稳定

Guru**** 2528960 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1363695/lm5155-one-output-is-not-stable-in-dual-output-dc-to-dc-converter-isolated

器件型号:LM5155

您好、Niklas、

希望你做得好...!
根据您的建议、我们正在使用 LM5155开发电路板、并发现以下几点。

我们将获取 sec1 15V @<0.7A 和 sec2 -9V @<0.5A 的两个输出。

sec1 15V 输出在无负载和满载的情况下保持稳定。 但是、sec2 -9V 输出不稳定、每当我们在 sec1输出施加负载、它就会增加、每当我们在 sec2输出施加负载时、它会降低。

类似地、辅助输出也随 sec1负载的变化而变化。 可能是什么问题? 你要做什么?"