This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMQ61460:下冲导致60MHz 产生噪声

Guru**** 2505885 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1357069/lmq61460-undershoots-causing-noise-at-60mhz

器件型号:LMQ61460

您好!

我将 LMQ61460AASRJRR 用于高电流 DCDC 转换器。 输入为14V 至28V、输出为12.1V/4A。  它正在为一个负载电路(一个由一个半桥在3kHz 时打开和关闭的谐振 LRC 电路、汲取的电流为2A rms)或者两个通用电阻负载(每个高达2A rms)供电。 原理图实际上是相同的、而且布局与评估板非常接近、这也显示了相同的问题。

我们将看到开关节点上出现大幅过冲和下冲。 最差的是开关节点上的负向边沿、具有大量稳定纹波、这会导致60MHz 噪声问题。

我从其他关于此问题的文章(e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/980090/lmq61460-excessive-ripple-and-dropout-spikes-with-load-current-of-3-5a-or-greater?tisearch=e2e-quicksearch&keymatch=LMQ61460AASRJRR)中看到、其他人遇到了类似的问题、但解决方案未与社区共享。

我们已经尝试了多种方法-增加开通时间可以解决过冲问题、但下冲不能减缓、从接地到开关节点的肖特基二极管可以钳制下冲、改变开关 频率等。

您能进一步建议吗?

非常感谢、

Murdo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Murdo:

    通常、可以通过 SW 上的 RC 缓冲器电路来控制开关上的过冲和下冲。 RC 值会削弱上升沿和下降沿的快速 dv/dt。  

    有关衰减可能造成噪声 EMC/EMI 问题的振铃的指南、请遵循此简单的步骤指南(https://www.ti.com/document-viewer/lit/html/SSZTBC7)。

    此致、

    吉米  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    需要注意的是、我们能够通过修改 RT-CT 电路来修复过冲(上升沿)、但我们无法对下冲(下降沿)执行任何操作、因为 SW 节点不容易访问。

    我们昨天已将这些设备带到 EMC 测试实验室、但是问题严重到无法通过 EMC 测试。

    它可以通过近场探头进行检测、但很显然、良好的布局(还有一些运气)意味着它不会进行辐射。  

    再次感谢您的帮助、

    Murdo.