This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5158:输出过压

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5158

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1363969/lm5158-output-overvoltage

器件型号:LM5158

Lm5158数据表指出、  当 FB 引脚电压超过 Vref 10%时、它具有过压保护。   如果顶部反馈电阻开路、请分享 LM5m Ω 的行为。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 KrnB:

    感谢您使用 e2e 论坛。
    过压保护装置连接至 FB 引脚。
    如果高侧电阻器发生故障且 FB 引脚刚刚连接到 GND、则器件将继续以最大占空比运行、直到 CS 引脚上的过流保护被触发。
    在触发 OCP 之前、输出电压应远高于目标输出电压。

    请确保 FB 电阻分压器始终正确连接。
    如果需要额外的过压保护、可以通过外部电路来实现、该电路在过压情况下拉低 UVLO 引脚以禁用器件。

    此致、
    尼克拉斯