This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82130:PG 纹波

Guru**** 2502715 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS82130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1363515/tps82130-pg-ripple

器件型号:TPS82130

大家好、

下面是 TPS82130的原理图。 PG 通过10k 电阻器上拉至1.05V 的输出电压。 当输出电压为1.05V 时、PG 也为1.05V。 但 PG 纹波显然高于 Vout 纹波。 您能找到原因吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naizeng、

    它可能与布局和测试点有关。 通常、PG 是指示灯、可以获得稍大的纹波。

    为了进行改进、可以尝试使用1k 电阻器。

    谢谢

    科林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Colin:

    您能否在 EVM 上测试 PG 波形和 Vout 波形、看看是否仍然存在相同的问题?

    尼森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naizeng、

    EVM 不存在此类问题。

    我建议您可以使用 带接地引线的探头再次进行测试。

    通常、它与 PG 上稍高的纹波无关、因为它只是一个指示引脚。

    谢谢

    科林