This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55288-Q1:IC 输出仅82mV、采用几乎准确的 WEBENCH 设计、PCB 上没有意外的可见短路

Guru**** 2508905 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55288, TPS55288-Q1, CSD16301Q2, TPS552882

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1350545/tps55288-q1-ic-outputs-only-82mv-with-almost-exact-design-from-webench-and-no-undesired-visible-shorts-on-pcb

器件型号:TPS55288-Q1
主题中讨论的其他器件: CSD16301Q2、TPS55288、 TPS552882

您好! 我正在开发自己的移动电源应用、要为电池充电(为了进行组装而在我的测试过程中到目前为止尚未连接)、我决定使用 TPS55288-Q1 IC 作为降压/升压模块、适用于典型砖型充电器、PD 为5/9/15/20V、降至7.9V (适用于我的电池)。

问题在于,使用几乎相同的组件和原理图,在这个 webench 设计中,它的输出只有82mV ,就好像什么都没有发生。 我检查了输入、它确实从我的 USB PD IC 获得了15V 电压。 唯一不同的是 MOSFET M1、 CSD17579Q3A 取代 了 CSD16301Q2 、它的 Vgs (th)比后者的1.1小、900mv、但它的 Vgs 仅为+/- 8V、而与+/-20V 相比更小。 MOSFET 可能是问题吗? 我的意思是、其来源的电压甚至会是多少?

我牢记的一点是、WEBENCH 为 IC 假设1.129V Vref、而 数据表 第28页的内容是图表中说明0.282V 是默认电压。 我应该已经提到过、我没有通过 I2C 以任何方式与 IC 进行通信。 甚至在 PCB 上没有用于 I2C 引脚的分线。 根据 webench 的假设、我们应该得到:1.129*(1+100000/16700)= 7.88V、但如果 Vref 实际为0.282、那么实际为1.97V (即使这样也不起作用、我们得到82VmV)。

PCB 和焊接 IC 没有可见的脱网短路、所有元件都放在正确的连排位置。 我交换了3个不同的 TPS55288-Q1、所有它们的输出电压都大约相同的80mV。 这是 PCB 的 kicad 原理图和照片:

问题可能是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    似乎我无法在 WEBENCH 上发布指向我的参考设计的链接。 使用以下代码并完成 html: webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=D78D501C04D99027

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Foca:

    感谢您的联系。

    TPS55288的输出在没有 I2C 的情况下无法启用、因此没有输出。

    您可以查看非 I2C 版本的 TPS552882。 您可以在板中直接替换为 TPS55288。

    从 PCB 板来看、布局看起来很差、尤其是输出电容器的放置。 请遵循布局指南 www.ti.com/lit/an/slvaer0b/slvaer0b.pdf 、并使用计算工具检查外设元件。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     好、如何通过 I2C 与器件通信? 我应该如何对它进行编程? TI 是否开发了任何软件? 我有一个可以使用的 FT232 USB TTL (I2C)适配器、但我不知道如何对其进行编程。 有什么相关指南吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Foca:

    如果您可以使用 SCL 和 SDA 引脚通过 I2C 进行通信、则可以从产品页面下载 GUI 软件。

    https://www.ti.com/tool/TPS55288-EVM-GUI

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 我最终购买了  TPS552882 、因为只需设置分压器要容易得多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Foca:

    是的、这将更容易替换为非 I2C 版本 TPS552882。  

    降压/升压转换器的输出侧是否有电池充电器 IC 用于为电池充电?

    和原理图的说明:

    1. 此降压/升压器件的最大输出电流是多少?  

    2.更改栅极电阻 Rent14=Rent16=0欧姆;

    3. 当 rent = 10k Ω 时、开关频率约为1.8MHz、这会导致降压侧 MOSFET 上出现高开关损耗。  

    4.在 ISP 和 ISN 之间添加一个100nF。

    5. 输出电容器(Cint19-Cint20、Cint44、Cint46、Cint48)的器件型号是什么? 然后可以检查 COMP 参数。

    6.在 SW2节点处添加 RC 缓冲器(2.2 Ω+1nF)。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Foca:

    我们三周没有收到您的最新消息、因此我假设问题已经得到解答、问题已经解决。

    我现在关闭该主题。 如果仍有打开的内容、请回复、该主题将再次打开。

    如果您有任何其他问题或该主题帖已锁定、请打开一个新问题。

    单击"已解决"按钮也有助于我们维护此论坛。

    此致、

    布莱斯