This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552882:TPS552882 RPMR 的不稳定性问题

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1350468/tps552882-instability-issue-with-tps552882-rpmr

器件型号:TPS552882

大家好、我使用 TPS552882RPMR 直流/直流转换器从5V USB 电源生成4-20V 电压。

一切正常从20V 到7V 左右,然后输出开始在声学范围(+-2V )振荡

该设计:





非常感谢您的帮助。  

提前感谢您的参与。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nasib:

    感谢您的联系。

    输入电压范围是多少? 只需5V? 或5V 至20V?

    您是说当 Vin=5V 且 Vou=4~7V 时、该器件开始振荡吗?

    我是否可以知道输出电容器的器件型号和 ESR 是多少? 我们需要有效电容和 ESR 值来检查补偿参数。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。   

    是的、Vin 始终保持稳定的5V、并且当 Vout 大约为7V 至4V 时、开始不稳定。

    C415至 C418: C2012X5R1V226M125AC

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nasib:

    输出电流是多少? 关于原理图:

    在 Vin 和 Vout 引脚中添加0.1uF 0402陶瓷电容器、并将放置在尽可能靠近器件的位置。

    建议的补偿参数:R417=1k Ω、C419=22nF、C420=22pF。

    这看起来像是环路稳定性问题。 请修改 补偿参数、看看效果是否有所改善。

    此致、

    穆林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在开路(无负载)中测试它,使用400mA 和我看到相同的结果  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nasib:

    在 补偿参数更改的情况下会得到相同的结果吗?

    此致、

    穆林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、我 还没有进行测试、我会在获得新组件后立即进行测试  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在、您的尖端即可解决稳定性问题。 但我看到电流输出的明显限制,当输出电流增加时,输出电压降低,甚至在达到电流限制值之前。 为什么会发生这种情况?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nasib:

    当您看到输出电压下降时、输出电流和 Vin/Vout 是多少? 由于 R409= 40m Ω、因此输出电流限制=50m/40m=1.25A。 您的目标最大电流是多少? 尝试减少 R409。

    此致、

    穆林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如您所说、我的 ILIM 为1.25。 但即使在0.4A 与 Vi=5V 和 Vo=5V 后,当我通过该电流电压稍微减量...  
    任何 Vo 也会发生相同的情况。 它可以在 Io=0.1A 时从 Vo = 5V 变为 Vo =4.7V、Io=0.6A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一方面、我使用 R412下所用电位器的不同值测试了系统:

    (千欧姆)

    7.92
    7.14
    6.36
    5.55
    5.165
    4.77
    4.38
    3.988
    3.595
    3.199
    2.81
    2.417
    2.028
    2.027
    1.63

    测量的电压为:

    10.23
    10.79
    10.79
    11.79
    12.58
    12.58
    14.01
    14.01
    14.01
    15.17
    15.17
    15.17
    17.38
    17.38
    17.38

    我不明白为什么有时电压根本不变化。  

    非常感谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nasib:

    1.电源的电流限值是多少? 您每次进行测试时的输出电流是多少?

    您能帮助检查 FB 电压/波形吗?

    您是否可以尝试将 R412直接连接到 GND、看看输出是否正常?

    您能否提供电感电流/SW1/SW2/Vout 波形?

    此致、

    穆林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将为您提供该信息一览表。 奇怪的是、对于电位器的每个值、如果 Vo 低于10V、一切都正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nasib:

    请分享上次请求的反馈 Mulin。 我们将在获得反馈时分享我们的见解。 谢谢。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nasib:

    我们 四周没有看到您提供的更新、因此我认为这个问题已经解决了。

    我现在关闭该主题。 如果仍有打开的内容、请回复、该主题将再次打开。

    如果您有任何其他问题或该主题帖已锁定、请打开一个新问题。

    此致、

    布莱斯