This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82810:斜坡时间

Guru**** 2549690 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1364265/tpsm82810-ramp-time

器件型号:TPSM82810

大家好、

在 D/S 中、斜坡时间(tramp)为100到200 [us]。

然而,启动时间数字似乎更长。
我可以将此 IC 用作小于200us 的斜坡吗?

此致、

转至  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shuhei:

    SS/TR 引脚上是否有任何器件连接? 该引脚上的电容会影响软启动时间、请参阅数据表第9.4.5节。

    例如、EVM 的 SS/TR 引脚上具有4.7nF 的电容、可产生大约1ms 的软启动时间、与您测量的时间类似。

    此致、Werner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Wermer、

    我遗漏了重要因素。
    这是有道理的!

    非常感谢、
    转至