This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25620:IIC 上拉电阻

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1362838/bq25620-the-iic-pull-up-resistor

器件型号:BQ25620

BU 专家、您好!

 数据表中没有 IIC 上拉电阻信息。 或许我知道如何 在100kHz 模式和400kHz 模式下确定 IIC 上拉电阻器?

此致、

查理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Charlie。

    EVM 为 SCL 和 SDA 使用10k Ω 上拉电阻器。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning:

    4.7kΩ 正常吗? 谢谢。

    此致,

    查理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Charlies:

    该器件使用与 I2C 兼容的接口。 只要特定的上拉电阻器能够满足 I2C 规格、就没有问题。

    谢谢。