This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53667:如何在 Fusion Digital 软件中选择 TPS53667

Guru**** 2515135 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53667EVM-769, TPS53667

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1360693/tps53667-how-to-select-tps53667-at-fusion-digital-software

器件型号:TPS53667

我们将原理图用作   

TPS53667EVM-769  

  我们可以读取 IC 地址 ,但  TPS53667没有 PWM 输出,如果您有  经验

  请让我知道该怎么做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luo:  

    我们的团队将就此问题与您联系。  

    此致、  

    普雷姆·达尼亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luo:

    您能否就您的案例提供更多信息?

    1.您是否按照控制器和 SPS 的5V/3.3V 顺序为系统通电?

      请遵循 TPS53667 EVM 用户指南中的7.1测试过程。

    2.如果仍没有输出电压,请通过 Fusion GUI 检查故障状态。

    此致、

    杰克苏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SIR: 5V/3.3V 作为 TPS53667 EVM   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

       5V 和 3.3V 电源控制芯片组  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在显示了 OVF、无 PWM 输出、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luo:

    电源似乎由于 OVF 而出现故障。

    您能否在仪表处于欧姆模式的情况下检查 VIN 到 VOUT 和 VIN 到 SW//per PHASE?

    如果存在任何短路问题、则向 VIN/ VOUT / VCC / VDD / SW 确认 GND。

    我相信这是根本原因!

    此致、

    杰克苏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi JACK :

      我们 检查您说的内容  、 无论   GND 与 VOUT VCC / VDD / SW 之间是否存在任何短接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luo:

    请发送 项目 File.xml  和 原理图文件 请发送电子邮件至 jack_su@ti.com 以查看 configs 设置?
    谢谢!

    此致、

    杰克苏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请接收电子邮件  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luo:

    我已 回复 您的电子邮件、因此我将在此处关闭该 TT、并通过电子邮件请求其他数据。

    此致、

    杰克苏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果你有成功的例子.请发送给我,  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 KC:

     

    我们已收到您的请求、位于深圳的外接团队将很快回复您。

     

    此致、

    杰克苏