This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63070:过压保护

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1363965/tps63070-overvoltage-protection

器件型号:TPS63070

TPS63070的数据表指出 TPS6307x 具有内置过压保护功能、可限制输出电压。 在 VOUT 引脚内部检测电压。 请您分享何时触发了输出过压。 另外、请分享顶部反馈电阻器开路时 TPS63070的行为。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当 Vout 略高于最大 Vout (9V)时触发输出过压保护。 当顶部 RFB 开路时、器件将持续开关、直至触发 OVP。

    此致

    陶氏