This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9090:UCD9090接口兼容问题(I2C/SMBus/PMBus)和闪存存储时间

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD9090

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1363461/ucd9090-ucd9090-interface-compatible-question-i2c-smbus-pmbus-and-flash-stored-times

器件型号:UCD9090

您好!

我有 如下一些问题、请帮助确认、谢谢!

Q1:UCD9090可以支持 I2C/SMBus 和 PMBus 三种类型的接口、对吗?

Q2:关于存储在闪存中的故障日志、闪存存储时间是否有限制?

Q2-1:如果错误日志继续出现并被清除、是否会导致 UCD9090崩溃?  

Q2-2:当超过10000次或更高时、UCD9090会发生什么?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    请在下面查看我的答案。

    1.是

    2.闪存的最小周期为20K

    3.不可以,除非客户停止并重新启动 UCD ,否则 UCD 不会记录连续故障。

    4.闪存最小具有20K 周期时间。

    此致

    颐和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复!