This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33630ADDAEVM:PWM "抖动"

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1363984/lmr33630addaevm-pwm-jitter

器件型号:LMR33630ADDAEVM

我正在使用降压稳压器将16-30V 直流降低到14V。 似乎工作正常、但我在 PWM 上看到了抖动。

它看起来有点像频率抖动来缓解 EMI 问题,但我在数据表中没有看到任何提及。

即使我从15V 到30V 的输入电压并将负载从2A 更改为400mA、它的外观也完全相同。 下面它会进入 PFM 模式,所以这是很好的。

占空比和振幅按预期变化,但抖动始终存在。  

调节效果好,效率接近96 %,所以我想知道这是否是预期的或是否存在稳定性问题。 我已经尝试向输入端添加电容(多个10uF 陶瓷50V)、  

输出、它对波形没有任何差异。 还将电感器从10uH、15uH 和33uH 更改为10uH。 同样没有区别的 PWM 抖动,这使我认为它不是一个稳定性问题,但我可能是错的。  

加油打气

Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    嗯、我自己进行了测试、看到了相同的抖动。 我认为这是预期行为。 我们不需要展频、但该器件的功能集确实具有"低 EMI 和低开关噪声"。

    谢谢。

    安德鲁