This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28740:UCC28740 Copto 选择

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1363886/ucc28740-ucc28740-copto-selection

器件型号:UCC28740

大家好、

我的客户正在使用 UCC28740、他们在低输入电压启动期间遇到问题。

在低 Vin 启动测试/72Vac Vin 期间、由于负载从0A~1.6A 突然变化、UCC28740 VCC 将下拉至 UVLO 以下、使器件进入断续模式。

客户减少下方原理图中的 Copto 将改善问题、但他们不知道此 Copto 的使用和选择值。

请您帮忙分享对本次 Copto 的用途的评论吗? 以及 Copto 的值计算?

为什么它会影响低输入电压/72Vac 输入电压期间的启动? VIN=72VAC、Vout=24V、Iout 在启动时从0A~1.6A 变化。

谢谢!

云静

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yunjing:

    -要获得更好的空载到满载的瞬态响应,我建议减小 Rfb4 (见数据表的第8.2.2.9节)。 该电阻将有助于下拉光耦合器晶体管的发射极、并使空载更快地响应满负载(较高的 I_FB 值至低的 I_FB 值)。 您的实际 Rfb4值是多少? 尝试将 Rfb4减少一半、查看是否获得了更好的响应。

    -我从未见过光电晶体管上连接的 Copto 电容器。 您从哪里获得了该原理图? 我无法对此发表评论、因为我不知道对该电容器进行任何测试。

    谢谢!