This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25750:降压、降压/升压、升压转换区域

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1363990/bq25750-buck-buck-boost-boost-transition-regions

器件型号:BQ25750

您好!

我在项目中使用 BQ25750、并已将输出电压设置为21V。 您能否解释一下降压、降压-升压和升压运行模式之间的转换区域电压?

感谢您的帮助。

此致!

马可

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marco:

    降压-升压模式将发生在距离电池电压±2V 左右。 当 输入电压比输出电压高大约2V 时、将出现降压模式。 当输入电压低于输出2V 时、将出现升压模式。

    IC 将从降压模式无缝转换至升压模式。

    如果您有任何其他相关问题、请告诉我。

    此致、
    E·加洛韦