This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:开关

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ25756EVM, BQ25756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1363484/bq25756-switching

器件型号:BQ25756
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、、

您好!
我在设计时集成了 BQ25756。 我可以看到充电器输入端的电压、但无法获得任何输出。 我还使用了 BQ25756EVM。 我通过 EVM 测量充电器所有引脚的电压、并将其与我自己的 PCB 进行比较。 除开关引脚之外、我在所有引脚上都看到相同的电压、但当我用示波器查看开关时、在电路板上看不到任何开关信号。 我确定不存在短路、我可以激活充电器。 我随附了连接到 BQStudio 时看到的标志的屏幕截图。 可以帮帮我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Umut:

    感谢您耐心等待。 如果可能、您能否向我发送您的原理图以供查看? 您是否已检查所有 FET 均正常且焊良好?

    顺便说一下、您可能已经看过该内容、但此处是 BQ25756原理图和布局检查清单、供参考: e2e.ti.com/.../faq-bq25756-schematic-and-layout-checklist

    此致、
    E·加洛韦