This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:电池平衡/COV/CUV

Guru**** 2457230 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1359504/bq76952-cell-balancing-cov-cuv

器件型号:BQ76952

TI 团队。

我对 Bq76952电池平衡逻辑有疑问。

我知道当电芯平衡运行时、以1秒的间隔执行 COV/CUV 诊断。
在这里、我有几个问题要问您。

1.在 CB 操作过程中是否可以禁用 COV/CUV 诊断功能?
EX)启用保护 A - COV 禁用...


2.是否有办法让主机知道在 CB 操作期间正在进行 COV/CUV 诊断?
EX)警报引脚触发器

请详细答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sungjun、您好!

    即使在寄存器中禁用了保护、COV/CUV 检查也不会被禁用。

    否、COV/CUV 不会发出任何警报、除非 UV 满足 OV/COV 条件或触发 UV 保护。 这取决于 ALERT 引脚设置和保护设置。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    我希望 MCU 知道我正在进行 COV/CUV 验证。
    您能给我一些关于 MCU 如何解决这个问题的想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sungjun、您好!

    特别是对于这项检查、实际上无法告知 MCU 正在发生这种情况。 这只有在电池平衡期间才真正可见、并且它会在1秒周期内发生。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Luis .H. S.

    感谢您的答复。

    我对识别 Bq76952主机命令请求的时间以及执行 COV 和 CUV 诊断的时间感到好奇。

    那么、我来问下面的问题。

    1. Cell Balance Interval 设置是否与识别主机命令所需的时间相关?

    2.确定电池平衡算法和执行 COV 和 CUV 诊断的时间(内部计时器)是否相同?

    3.每1秒进行一次 COV 和 CUV 诊断的间隔(约1秒)中的误差是什么?

    4. 同时在多个电芯通道上进行的平衡测试是否存在任何数据(波形)?

    我想知道每个通道的 COV 和 CUV 导致 CB 停止时的时序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sungjun、您好!

    1. Cell Balance Interval 设置是否与识别主机命令所需的时间相关?

    否。

    2. 确定电池平衡算法和执行 COV 和 CUV 诊断的时间(内部计时器)是否相同?

    COV/CUV 检查在电池平衡算法的单独计时器中运行。 它们彼此异步运行。 有关此错误的详细信息、请参阅 第 2.5节平衡期间的电压测量精度 的  使用 BQ769x2电池监视器进行电池平衡应用手册。

    3. 每隔1秒执行一次 COV 和 CUV 诊断的间隔(大约1秒)中的误差是多少?

    这很难说、因为这取决于器件何时进行测量、以及 COV/CUV 检查导致的电压变化是多少。

    4.  是否同时在多个电芯通道上进行的平衡测试产生了任何数据(波形)?

    您特别想在这里做什么? 我在上面分享的应用手册中提供了电池平衡波形。  

    我想知道由于每个通道的 COV 和 CUV 而导致 CB 停止的时间。

    约为20ms。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙