This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27427:quot 的影响;int temp offset"调整

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1363442/bq27427-impact-of-int-temp-offset-adjustment

器件型号:BQ27427

我已将 OpConfig [temps]设为默认值0b00 (内部温度)、并已将 Calibration、Data、"int temp offset"设为56 delta-deci-celcus、或约10 Delta-Fahrenheit。 当我读取 Temperature()寄存器时,我看到它与 InternalTemperature()寄存器匹配。 是否"int temp offset"不工作,还是只是影响未显示通过 Temperature()?

此外、"int temp offset"的符号是什么-是 CellTemp = InternalTemp + intTempOffset、还是 InternalTemp = CellTemp + InternalTempOffset?  

感谢您的支持、希望大家周末愉快、Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard、

    Temperature()中报告的温度将等于 OpConfig 中配置的任何温度。

    IntTempOffset 将添加到 InternalTemp 中。

    (measured) internalTemp + IntTempOffset =(displayed) internalTemp。 Temperature()将等于 OpConfig 中配置的任何热敏电阻。  

    此致、

    埃文