This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431:交错式 PFC 28070中使用的继电器电路

Guru**** 2533140 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070, TL431, ATL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1363284/tl431-relay-circuit-used-in-interleaved-pfc-28070

器件型号:TL431
主题中讨论的其他器件: UCC28070

尊敬的所有人:

我正在尝试实现 UCC28070参考电路中基于 TL431的继电器电路。 我尝试在 LTspice 中进行类似的仿真、但无法使系统运行。 我连接电路、并以红色突出显示了该器件。 此类电路是否有任何参考。 我们也可以使用 N 沟道 MOSFET 而不是 P 沟道 MOSFET 实现。 使用 p 沟道 MOSFET 有什么特殊原因。

谢谢。此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您使用什么 SPICE 模型来仿真 TL431?

    将 PMOS 切换为 NMOS 将反转逻辑、并且电路必须从高侧开关更改为低侧开关。

    谢谢。

    沃尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该电路是否按照使用的值工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    没有适用于该电路的测试信息。 请注意、此设计已有17年历史。 我建议联系 UCC28070团队 以获取最新参考设计。  

    谢谢。

    沃尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    红色框中突出显示的电路使用 TL431作为粗略比较器、在 PFC 输出电压超过~320V 时驱动 PMOS 开关。  
    这反过来、将+12V 电压施加到继电器线圈上以闭合其 NTC 浪涌限制电阻器周围的触点、从而在正常运行期间 NTC 中不会有功率损耗且效率更高。  此外、当下次开启发生时、NTC 仍会保持冷却。  

    当 PFC 输出< 320V 时、TL431 REF 输入低于2.495V 内部基准、阴极电压接近12V 的高电平。  它并不是正好为12V、因为 TL431需要 ~μ A 0.4mA 电流才能将自身偏置。  该电流在4.7K 栅极上拉 R4上的下降小于2V、因此 PMOS Q2保持关断状态。  
    当 Q2关断时、TP8上为0V、因此迟滞电阻器 R3对开启阈值没有影响。  

    一旦 Vout 上升至>~320V、TL431阴极电压会降至~2V、并向 Q2的栅极施加-10V、从而将其打开并为继电器供电。
    假设饱和、D2的阳极现在为12V、D2的阴极处现在为~11.3V。  假设 REF 电压仍为~2.5V、R3上的电压为~8.8V、当进入 R10的迟滞电流为~22uA 时、REF 输入将升高~0.55V。  要关闭继电器、PFC Vout 将必须足够低、以使流经 R7、8、9的电流小于22uA。  这转换为320V 产生~70V 的压降、因此相对于 Vout 的继电器关闭阈值为~250V。    
    请注意、关断阈值(部分)取决于继电器偏置电压、因此该阈值 会在+12V 变化时发生变化。

    使用 PMOS 可实现更简单的实现。  正如 Walter 所说、使用一个 NMOS 将反转"逻辑"、因此需要2个 NMOS、并且需要一个更复杂的驱动器使第一个 NMOS 保持关闭、因为 TL431不会下降至0V。  

    仔细研究后发现、PMOS 关断状态栅极电压也是如此。  使用4.7kR 上拉、根据其栅极阈值电压、它也可能无法可靠地关断。   而且、对于参数的温度变化、显然没有进行太多的计算。  

    我建议您参考突出显示的电路、设计一个更可靠、可重复的继电器驱动电路、此电路可以很好地控制您选择的导通和关断阈值。  可使用具有较低偏置电流的 TL431型并联稳压器(例如 ATL431)或其他一些具有类似比较器特性的类似 TI 器件。  详细的设计标准和过程超出了此论坛的讨论范围。   

    此致、
    乌尔里希