This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3879:电压控制模式-串联电容器

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1364075/uc3879-voltage-control-mode---series-capacitor

器件型号:UC3879

无法找到在电压控制模式下正确确定初级绕组串联电容值/大小的最佳方法。 当额定电容为470nF 的串联薄膜电容器的负载接近短路时、我们会看到一些故障、但当负载电容值更高、为2.2uF 时、情况有了显著改善。 当采用具有较低输入/输出电容的 MOSFET 时、问题会变得更加明显。 是否有白皮书描述以下串联电容器(请参阅所附原理图)与 MOSFET 寄生和 T10电感的关系?

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该电容器用于直流磁通阻断。 该电容值通常由其电压降(I /(2 x PI x FSW x C)约为输入电压的5%到10%)决定。 I 是最大电流、即满载或过载前的电流。

    您可以在互联网上搜索进行讨论、也可以转到有关全桥电压模式控制的大学教科书、其中包含了与此相关的材料。