This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25157:电池保护

Guru**** 2505755 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1357251/bq25157-battery-protection

器件型号:BQ25157

您好!
我正在新产品中使用 PMIC"BQ25157"、对内部电池保护有疑问。 此电路由 PMIC 通过其电源输出供电:PMID、可调节 LDO 和始终开启的 LDO (1.8V)。 我们在 PMID 模式"11"下使用 PMIC,并将电池欠压锁定阈值(BATUVLO)设置为3.0V。 然后、我们得到了 PMIC 的有效 Vin、但由于设置了 PMID 模式"11"、因此无法进行充电。 当 Vin 又被移除时、电路只由始终开启的 LDO (1.8V)供电。 在较长时间的运行后、电池被深度放电至1.6V。 Set BATUVLO 阈值似乎不再有效(在该设置中禁用了 I2C 看门狗)。 但是、如果 I2C 看门狗已激活、并且在50秒内没有通信、则寄存器会复位为默认值(包括将 PMID 模式重置为"00")、然后 BATUVLO 阈值再次激活。 如果使用 PMID 模式"00"或"01"、则电池保护功能按预期工作。 但是、如果使用 PMID 模式"10"或"11"、则电池保护会被禁用。 是这样吗? 当仅使用内部 LDO 时、PMIC 是否没有电池保护? 或者我是否具有错误的配置?

感谢您的早期响应。

此致、

帕斯卡尔·内策尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pascal、您好!

    让我在实验室环境中检查该情形、并回复您了解器件行为。

    此致、

    胡安·奥斯皮纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pascal、您好!

    因此、要 对情况进行重新说明、系统已关闭 PMID、LDO 和 VDD (始终开启 LDO)。  

    在某些用例中、您会将 PMID 设置为00 (下拉)、在此期间 PMID 和 LDO 为低电平、但 VDD 仍为1.8V。 然后、BUVLO 设置为3V。 然后应用 VIN、然后移除该 VIN、在此期间、PMID_MODE = 11导致 PMID、LDO 和充电处于低电平。 之后、系统继续使用1.8V 的 VDD 运行、而电池继续放电至1.6V?

    我无法 真实地 在设置中重新创建它、我确实看到在 VDD 变为低电平之前 BAT 会降低到2.8V、但不会达到1.6V。 您能否共享原理图、系统负载以及其他任何能够提供额外上下文的内容?  我将继续在平均时间内研究这种行为。

    此致、

    胡安·奥斯皮纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Juan:

    非常感谢您的承诺! 是的,设置是正如你所描述的。 PMID_Mode 设置为‘11'、并应用 Vin。 然而、由于 PMID_MODE = 11、无法通过 Vin 充电。 PMIC 在定义的模式下看起来也没有变化(至少电流消耗约为400uA)、我之前从未有过这样的变化。  1.8V 常开输出 在这个状态中仍然存在、但是 BUVLO 的达到(设置:3.0V 和在较长时间:1.6V 后测得的电池电压)阈值不起作用。  软件看门狗(在触发前持续50秒)在此设置中已停用。 然后、我激活了 SW 看门狗 、PMIC 在50年代之后再次离开明显未定义的状态、BUVLO 设置也再次生效。

    当 PMID_MODE = 00时、PMIC 会在施加 Vin 时根据需要从低功耗模式切换到充电/适配器模式(电流消耗也在电流消耗中可见:从800nA 到62mA (充电电流设置为55mA))。  

    PMID 输出端的系统负载约为7mA、电流为55mA、1.8V 电压约为700nA。

    此致、

    帕斯卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pascal、您好!

    感谢您提供更多信息。 我将尝试使用您的负载曲线重现行为、以查看我是否能够实现与1.6V 相同的故障。  同时、我将进一步研究这种行为以及它是否符合预期。 未明确定义其他 PMID 模式的 BUVLO 影响。

    此致、

    胡安·奥斯皮纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pascal、您好!

    我无法通过在低至1.6V 的电压下保持存在的行为来重现此情形。 我仍在调查行为以确定原因和定义的行为。

    此致。