This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:在测试 BC1.2时 BQ25713未充电

Guru**** 2633065 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25713, TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1363757/bq25713-bq25713-not-charging-when-testing-bc1-2

器件型号:BQ25713
主题中讨论的其他器件: TPS25750

大家好、  

我的客户正在尝试开发 BQ25713与 TPS25750配对、在测试 BC1.2功能时他们会遇到一些问题。 以下是问题:

当测试 BC1.2功能时、一旦连接了支持 BC1.2的适配器、BQ25713似乎无法通过类型 C 充电、并且 PD 协议看起来也没有运行。 您以前是否遇到过这种情况、以及可能导致这种情况的任何原因? 可能对我的客户有帮助的任何建议/见解。  

BR,

制造商

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manu:

    很遗憾听到这个消息。 我觉得通信有问题。 我建议您使用 TPS25750发布此问题。  

    此致、