This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:电池存在检测

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1364078/bq25792-battery-presence-detection

器件型号:BQ25792
主题中讨论的其他器件:BQ25798

您好!  

我想为充电器供电、但在检测到电池之前不启用充电器。 我阅读了 平台上提出的一个问题、似乎可以通过 BAT 引脚放电到 SYS (负载)来检查电池是否存在。

我引述:

"如果禁用充电、另一种选择是使用 REG0x0F[1]从 BAT 引脚上拉小电流(30mA)。  如果 ADC BAT 电压在放电后没有移动、则连接电池。 如果电压降至零、则未连接电池或电池组保护器开路时未连接。]  "。

问题:即使充电器处于 HiZ 状态、此放电功能也可以工作吗? 我能否使用此功能先检测电池、然后继续启用充电?  

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Makabongwe:

    BQ25792不需要电池即可使用。  我建议切换到 BQ25798。  即使 IC 处于高阻态模式、ADC 仍然工作。  如果充电被禁用、在插入电池前、BAT 引脚的电压保持在2.5V 左右。  不确定您甚至需要使用下拉电阻器、因为它可能未在 HiZ 模式下启用。  我看到的唯一问题是、如果插入了保护器开路的深度放电电池组、ADC 读数仍然很低、报告无电池。  如果您要将电池组热敏电阻连接到 TS、您还可以读取 TS 引脚电压以确定电池组是否已插入。

    此致、

    杰夫