This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:TPS25750 GUI 和其他问题与 BQ25713配对

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713, TPS25750, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1363751/tps25750-tps25750-gui-and-other-questions-pairing-with-bq25713

器件型号:TPS25750
主题中讨论的其他器件:BQ25713、、、 TPS25751

大家好、  

我的客户正在尝试开发与 BQ25713配对的 TPS25750、在这里、他们在使用 TPS25750和 GUI 工具时会遇到一些问题。 以下是问题:

1.我的客户希望使用 BQ25713和 TPS25750作为 C 型的电源和电源接收器、如 GUI 指南中的图1所示。 但是、在 GUI 工具中我们无法找到此选项、如图2所示、那么我应该为客户的用例选择哪一个选项呢?

2.这个问题可能不包括 TPS25750、但您可以提供一些见解、以防您之前遇到这种情况。 当测试 BC1.2功能时、一旦连接了支持 BC1.2的适配器、BQ25713似乎无法通过类型 C 充电、并且 PD 协议看起来也没有运行。 您以前是否遇到过这种情况、以及可能导致这种情况的任何原因? 可能对我的客户有帮助的任何建议/见解。  

Br、

制造商

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manu:

    此处提供一些评论:

    如果您的客户正在进行新设计或正在创建设计、我们强烈建议他们改用 TPS25751。 此器件是直接继承器件、是 P2P、具有所有相同的特性、并修复了 TPS25750中出现的一些错误。


    如果他们已经拥有 TPS25750设计:

    它们应使用第三种配置(右上角)。 TPS25750的 EVM 用户指南已过时。

    在测试 BC1.2功能时,一旦连接支持 BC1.2的适配器,BQ25713似乎无法通过类型 C 充电,PD 协议似乎也没有运行。 您以前是否遇到过这种情况、以及可能导致这种情况的任何原因? 可能对我的客户有帮助的任何建议/见解。  [/报价]

    系统通常只协商 BC1.2  PD 协议。 如果您连接 BC1.2适配器并且看到 BC1.2正在充电、我不希望有任何 PD 协商。

    是否在 D+/D-线路上看到 BC1.2正在切换? 您在 VBUS 上看到的电压是多少?

    谢谢。此致、

    克里斯