This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21710-Q1:OC 引脚的阻抗

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21710
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1364631/ucc21710-q1-impedance-of-oc-pin

器件型号:UCC21710-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC21710

您好!

我正在使用 UCC21710、并想利用 OC 引脚进行过流保护。

由于我在低压侧有一个电流传感器、因此我使用数字隔离器向 OC 引脚发送过流信号。 在这种情况下、能否将数字隔离器的输出直接连接到 OC 引脚?

当我阅读数据表的"8.3.7过流和短路保护"时、我发现只有在输出为高电平时 OC 引脚才为高阻态。 因此、我想知道是否需要在数字隔离器和 OC 引脚之间连接电阻器、以避免大电流流入 OC 引脚。

如果不需要限流电阻器、那么当输出为低电平且 OC 引脚拉至高电平时会发生什么情况?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mamoru:

    根据数据表规范、OC 引脚的内部下拉电流典型值为40 mA、为1V、因此其内部阻抗为25 Ω。 OC 引脚的最大电压电平必须为5V。 因此、请确保不会根据您的外部电路违反电流和电压电平。

    希望它有所帮助。

    谢谢

    萨西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sasi:

    谢谢你的答复。 我会非常小心、不要超过额定值。

    一个问题是、我认为 OC 引脚的额定电压为数据表中的6V、因此我将 OC 引脚驱动至5V。

    额定电压是否为5V? 现在、我看到表中没有该单位。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mamoru:

    OC 没有建议的最大值、但只有 Absmax 值、它是6V、因为您的工作电压低于绝对最大值1V、这应该是不错的。

    谢谢

    萨西