主题中讨论的其他器件:UCC21710
您好!
我正在使用 UCC21710、并想利用 OC 引脚进行过流保护。
由于我在低压侧有一个电流传感器、因此我使用数字隔离器向 OC 引脚发送过流信号。 在这种情况下、能否将数字隔离器的输出直接连接到 OC 引脚?
当我阅读数据表的"8.3.7过流和短路保护"时、我发现只有在输出为高电平时 OC 引脚才为高阻态。 因此、我想知道是否需要在数字隔离器和 OC 引脚之间连接电阻器、以避免大电流流入 OC 引脚。
如果不需要限流电阻器、那么当输出为低电平且 OC 引脚拉至高电平时会发生什么情况?
谢谢你。
守