This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53353:环路稳定性

Guru**** 2811035 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS53353

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1363841/tps53353-loop-stability

器件型号:TPS53353

大家好、

我的客户正在使用 TPS53353、 其 SCH 如附件所示。

但他们发现、在测试 tps53353环路时、测试结果很差、尤其是在100kHz 频率后、 您对提高环路稳定性有什么建议吗?  

e2e.ti.com/.../p3v3_2800_1_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我目前正在研究这一方案。 请允许我花几天时间作出答复。

    谢谢。

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zoey,

    请使用 Excel 计算器工具检查设计并在此处分享。

    https://www.ti.com/tool/download/SLURAZ7

    此外、分享您用于环路响应和任何测量的测量技术。

    谢谢。

    阿莫德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Amod 先生、您好!

    我的客户 根据 Excel 进行了统治。

    但当他们测试波特图时、100kHz 以上的性能真的很差。 测试图形如下所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zoey:

    由于有一个 RCC 注入网络、用于频率扫描的注入信号也必须通过该路径。 您的原理图可能不是这样、因为原理图中仅显示了一个 R1181、该电阻不会包含 RCC 注入网络的另一个 FB 路径。 因此、您需要为 R1181并联一个约220nF 的旁路电容器、同时断开 C6818与 VOUT 的直接连接、而是将其连接到 R1181的底部。 这仅适用于波特图测量、您当前拥有的电路应该像现在一样工作良好、但波特图测量可能不容易。   有关原理图连接的详细信息、请参阅 www.ti.com/.../sluaaf4a.pdf。 此外、1kohm/100nF (R1180/C6818)需要更新以保持相同的时间恒定、但在添加旁路电容器进行波特图测量时不会加载信号。 这可以通过将 R1180提高为 ALET、即10kohm、而将 C6818降低为10nF 来实现。

    如果这很繁琐、我只建议采取负载瞬态、并确认在过冲/下冲期间没有振铃、这也会显示一定程度的稳定性。

    谢谢。

    阿莫德