This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76907EVM:BQ76907地址错误

Guru**** 2521740 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76907, BQ76907EVM, BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1365110/bq76907evm-bq76907-wrong-i2c-address

器件型号:BQ76907EVM
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO、BQ76907 EV2400

您好!

我一直在努力、以便将 BQ76907EVM 与基于 Zephyr 的定制电路板进行通信。

BQ76907的数据表指定默认地址为0x10、我在 BQstudio 中确认了此情况。 但是、当我连接示波器时、我发现该器件的地址实际上是0x08。 使用此新地址更新我的程序后、它现在可以正常工作。

此外、我还注意到 BQ76907EVM 上的 I2C 时钟具有一个异常的非标准值20kHz。

您能否解释一下这些不一致的原因?

此致、

马里亚诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mariano:

    这不是一个错误! 这是因为数据表将 I2C 地址描述为8位值、其中包括目标地址和读取/写入位。

    如果您不包含读取/写入位、并将 I2C 解释为7位地址、则这将为0x08 (同样在 表12-3. I2C 地址寄存器字段说明 TRM)。  

    尽管对于不同的器件系列、以下常见问题解答中介绍了该信息:

    要回答 EVM 的 I2C 时钟速度频率问题、这取决于板载 EV2400。 通过它进行的通信非常慢。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙