This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UA78M-Q1:UA78M-Q1

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: UA78M-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1363808/ua78m-q1-ua78m-q1

器件型号:UA78M-Q1

嗨、

我要使用该 UA78M-Q1 IC 生成-3.3V、但在输出端却得不到任何结果、原因是什么? 这里、我将分享一个原理图、介绍如何将其配置为-3.3V、请告诉我使用此 IC 确实能够生成-3.3V、因为我已使用 IC LP2950ACZ 通过相同配置生成-3V、我也分享了一个原理图。

https://e2e.ti.com/resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-components-multipleuploadfilemanager/b01b0314_2D00_0a15_2D00_4df1_2D00_ba8d_2D00_4d00ca292c0b-560533-complete/a.PNG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的联系。 首先、让我在您的原理图上澄清几个问题。

    原理图最左侧的接头"1"和"2"是什么? 它看起来像"1"是-3.3V、 您可以确认吗?

    另外、使用大型非陶瓷电容器以及混合使用陶瓷和非陶瓷电容器的原因是什么?

    此致、

    凯尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我和我的团队一起看了这个原理图、从我们能够看到的原理图上、我们认为这通常应该起作用。 因此、该问题可能源自输入到输出电压差分。  

    如果您可以帮助澄清示意图左侧的连接"1"和"2"、以便检查这些连接是否可能导致任何问题。 另外、您提到您在输出端没有得到任何东西-这是否意味着您在 LDO 输出端看到了0V? 您是否能够分享任何波形?

    此致、

    凯尔西