This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3850-Q1:TPS3850的 DFA

Guru**** 2504645 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3850, TPS3850-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1363667/tps3850-q1-dfa-for-tps3850

器件型号:TPS3850-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS3850

您好、TI 专家

在 TI 无法提供 DFA 的情况下、您能否提供有关电压监控和 WWD 之间的 CCF 分析的建议。

 

我们必须展示电压监控和 TPS3850的 WWD 之间有足够的隔离、从而满足 ASIL-B 系统安全要求。

或者、您是否可以建议使用另一个 P2P 兼容 ASIL-B IC 将此 tps3850替换为相同的电压监控和 WWD?

提前感谢!

Br

魏城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Weicheng:

    TPS3850-Q1在产品文件夹 https://www.ti.com/product/TPS3850-Q1#order-quality 的技术文档选项卡下提供了功能安全信息。此信息具有 执行系统级 ASIL-B 计算所需的时基故障率和故障模式分布值。

    我还通过电子邮件跟进了有关硬件级别 ASIL-B 器件的问题。

    谢谢。
    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Joshua

    感谢您的快速响应、检查了您网站的所有论文、这不足以支持 ASIL-B 系统、也无法演示 tps3850能够适用于 ASIL-B 应用、因为没有 DFA 和 FMEDA 展示可支持独立于电压监控和 WWD 以及潜在故障指标的适当机制。

    您可以在内部优先考虑此主题吗、以支持我们演示此器件是否能够支持 ASIL-B 系统?

    谢谢!

    Br

    魏城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Weicheng:

    我们没有 TPS3850-Q1器件的 DFA 和 FMEDA 文档、因为它不是硬件功能的 ASIL 器件。 如您所述、它可在系统中用于达到系统级 ASIL-B、但这将需要使用已提供的功能安全信息进行独立的整体系统时基故障计算。

    谢谢。
    约书亚