This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25730:无电池时为上电

Guru**** 2533070 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25730EVM, EV2400, BQ25730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1364492/bq25730-power-on-without-battery

器件型号:BQ25730
主题中讨论的其他器件: EV2400、TEST2、

团队成员

  我收到了 BQ25730EVM、测试图如下所示、我没有 EV2400通信套件、因此 BQ25730EVM 在默认硬件配置下工作。 我执行了三个测试、并将 CELL_BATPRESZ 配置为3节电池。

  测试1:当我连接电池时、接通外部12V 电源、VSYS 输出电压等于 VBAT、我认为这是正常工作。

  测试2: 当我取出电池并短接 JP4时、 为外部12V 供电、VSYS 仅输出3.63V;

  测试3:当我移除电池、并 打开 JP4、 然后为外部12V 供电~时、当 Iload <4A 时、VSYS 和 Iload 测试结果如下表所示。  这 是我需要的结果、但 CELL_BATPRESZ 配置已被禁用、因此在取出电池后、 CELL_BATPRESZ 仍可 设置为3CELL? 如果是、MCU 上电后、是否可以 通过 IIC 接口将 BQ25730 VSYS 输出电压设置为>10.3V 电流>6A?

  如果  在移除电池时 CELL_BATPRESZ 必须设置为0、如何 在 MCU 上电之前让 BQ25730 VSYS 输出电压>10.3V、电流>6A?

测试3结果:

ILOAD (A) VSYS (V)
0 9.35
1 9.21
2 9.19
3 9.17
4 9.16 最高36.49W
5 7.24

测试图:

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的、Lei:

    您观察到的是器件的正常行为。 卸下电池后、您可以将其保留为3节电池配置。 充电器会将其视为零电压电池并正确启动。 建立 I2C 通信后、您可以根据需要修改寄存器和设置。  

    希望这对您有所帮助。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,虎

      您的回复对我来说非常有用、有时我们的器件电池移除、负载典型工作电压为10.3V~12.3V、最大负载电流为6A、在 MCU 上电并  建立 I2C 通信后、您能告诉我需要配置哪个寄存器、寄存器值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lei:

    我很高兴有人提供帮助。 在加电期间、这些寄存器被载入缺省设置。 充电操作只需两个或三个寄存器或命令即可开始。  

    1) 1)如果充电电流未定期写入、则禁用看门狗计时器。

    2) 2)如果设置为不同于默认值、则设置最大充电电压。  

    3) 3)设置充电电流。

    有关更多详细信息、请参阅以下用户指南。  

    https://www.ti.com/tool/BQ25730EVM

    此致、